欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第80讲 标准零件的使用方法(二十九)导正(4):薄板材的变形、吊起对策

  • 2023.01.12 11:03:23
  • 米思米
  • 1234

 在连续加工中,将材料从凹模面稍稍抬起进行移动。将材料从凹模面抬起的方式叫做“顶起”。上模上设置的导正向下降,进入处于顶起状态的材料之中。若材料有一定厚度,其强度可以使导正进入材料时材料不会变形。但是,导向顶杆和导正孔的位置若离开较远,则会不稳定,应使导正孔位置和导向顶杆位置尽量靠近,以减少材料变形。若材料较薄,即使导向顶杆接近导正孔,也会如【图1】(a)所示,材料被导正压变形。这样一来,导正将无法顺利插入孔中,导致加工异常。即使导正顺利插入孔中,也会如【图1】(b)中所示,在加工后的复位工序中将材料吊起,造成加工异常。

第80讲 标准零件的使用方法(二十九)导正(4):薄板材的变形、吊起对策

 这些问题的基本对策是对导正面进行仔细研磨,以减少接触阻力。而根本对策则是对薄弱的部分进行补强。具体示例如【图2】所示。

第80讲 标准零件的使用方法(二十九)导正(4):薄板材的变形、吊起对策

 【图2】(a)中所示为从上往下压,因此从下方进行支持即可。顶料器便是顶起材料的部件。普通顶料器的功能为将材料顶起,通过在顶料器上开孔,使导正前端插入孔中,在导正下方使用顶料器,由此来支持材料不变形,可以确保稳定的导向动作。这种导向器叫做“导正带底孔顶料器”。

 【图2】(b)所示为复位工序中的防吊起对策。在导正内装入导正引导装置。引导装置由弹簧保持。 普通导正的支柱部分必须从卸料板面突出。该部分可帮助定位,但同时也会吊起材料。将安装在卸料板上的导正引导装置设计成可动式(弹簧保持),将引导装置的前端降至导正前端的引导部位。

 这样就能有效防止材料吊起。但引导装置降低到导正前端时,导正插入孔就会比较困难。因此,应尽量将导正引导装置的保持弹簧设置得松一些。这种形式和前面提到的导正带底孔顶料器同时使用,就能达到理想的效果。

 导正还需要根据使用状况改变周边条件。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities